This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:请求比较表

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A, TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894996/txs02326a-ask-for-comparison-table

器件型号:TXS02326A
主题中讨论的其他器件: TXS4558

大家好、

我的客户需要知道 txs02326A 和 txs4558之间的区别。

您能否提供比较表和介绍幻灯片。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    识别差异的最佳方法是比较两个数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不熟悉这些器件、因此如果您可以向我发送产品介绍材料、那么支持客户将会更加高效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这些器件相当旧、因此很遗憾、我无法提供任何介绍材料。