This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G14:HBM 和 CDM 值

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895400/sn74aup2g14-hbm-and-cdm-values

器件型号:SN74AUP2G14

您好!

SN74AUP2G14数据表中没有 ESD 额定值项。
您能告诉我 HBM 和 CDM 的值吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望获取此信息的软件包是什么?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得-圣

    封装为 SC70。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    根据数据表、SN74AUP2G14的额定电压为2kV HBM 和1kV CDM。

    谢谢!

    乍得克罗斯比