This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:SNLVTH245A 时钟占空比问题

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH245A, SN74LVC1G17, DS90LV012A, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893384/sn74lvth245a-snlvth245a-clock-duty-cycle-issue

器件型号:SN74LVTH245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17DS90LV012ASN74LVC1G34

尊敬的 TI 先生:

我们使用 SNLVTH245A IC 进行125MHz 时钟设计。   我们很喜欢、SNLVTH245A  输出会使占空比变大。(请参阅以下路径)

时钟源125MHz (占空比48%)=> SNLVTH245A => 125MHz 时钟(占空比增加到68%)

对于该逻辑 IC 是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电源电压? 输入信号是轨到轨方波还是其他波形?

    (SN74LVTH245A 的总线保持电路需要特定的输入电流、如果输入信号在开关阈值附近不对称、这可能会引入脉宽失真。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为3.3V。 输入信号如下所示。

    输入信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切地说是如何测量它的占空比的?

    我是否正确地观察到该信号永远不会达到0V?

    最好选择使用施密特触发缓冲器、例如 SN74LVC1G17、或者位于 SN74LVTH245A 前面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切地说是如何测量它的占空比的?

    =>使用短接 GND 电缆通过有源探头测量时钟。

    我是否正确地观察到该信号永远不会达到0V?

    =>是的。 时钟具有直流偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的下降沿长时间不会低于1.5V;我估计施密特触发输入将无法帮助实现这一点。

    如果可能、请正确端接信号线以消除振铃。

    如果无法更改信号、则必须使用高速比较器(或 DS90LV012A 等 LVDS 接收器、本质上是比较器)、以便可以使用更高的开关阈值。 或者、交流耦合信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 以下时钟设计推荐逻辑 IC? 谢谢。

    125MHz_clock ->缓冲器(逻辑 IC?) -> 3.3V 至1.8V (逻辑 IC?) -> DUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入时钟不是正确的逻辑信号、因此纯逻辑 IC 实际上不会有所帮助。 我建议使用以下电路、该电路生成开关阈值作为输入信号的平均值:

    kΩ R = 10k Ω、C = 47pF、比较器= DS90LV012A 等类似的器件。

    要将输出信号从3.3V 转换为1.8V、您可以使用任何具有可过压输入(例如 SN74LVC1G34)且 VCC = 1.8V 的逻辑缓冲器