https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895079/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04
器件型号:SN74LVC1G04主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14、 TLV3201
在这里了解 TI 的专家很高兴。 我正在思考 SN74LVC1G04的应用。我有一些问题。
(1) SN74LVC1G14和 SN74LVC1G04之间有何差异?
(2) 在 SN74LVC1G04的数据表中、我看到说明" Ioff 支持带电插入、局部断电模式和后驱动保护"。
我想知道 Ioff 在哪种情况下起作用?当 SN74LVC1G04的电压为3.3V 时、Ioff 将起作用?
(3 )我的其中一位朋友使用 SN74LVC1G04作为波形转换、例如将正弦波形转换为方波。
典型电路为 Picture1。
图片1. SN74LVC1G04的应用电路
SN74LVC1G04的输入信号是10MHz 正弦波、 具有如图所示的直流偏置 2.
图2. SN74LVC1G04的输入信号( 在1nF 电容之后)
原始输入信号是 10M 正弦波、 直流偏置为 图片 3.
图3. SN74LVC1G04的输入信号源(1nF 电容之前)
实际上、他使 SN74LVC1G04的 NC 引脚(引脚1)和输入引脚(PIN2)在 PCBA 上短路、然后调整了的直流偏置振幅
正弦波形为1.52V(而非1.65V)。 然后、一些产品在客户的站点中出现故障。一些 SN74LVC1G04以八倍的速度输出0V
(不是10M 方波)当输入正常(作为 具有直流偏置的10MHz 正弦波形) 或几 个 SN74LVC1G04输出异常时
占空比超出范围(45%~55%)的方波。
我们不知道故障发生的原因。希望 TI 的员工能提供一些建议、谢谢!