This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS145:采用同一封装且热运行条件较高的替换器件

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS145, SN54LS145, CD4028B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894699/sn74ls145-replacement-part-with-higher-thermal-operating-condition-in-the-the-same-package

器件型号:SN74LS145
主题中讨论的其他器件: SN54LS145CD4028B

我正在寻找一个可替代 SN74LS145的器件、该器件的环境工作温度额定值至少为85°C。  我知道数据表中列出 了 SN54LS145、但我似乎无法在匹配的表面贴装封装中找到该器件。  理想情况下、更换部件唯一不同的是工作温度。  因此、封装尺寸、引脚数量、引脚排列、工作电压和技术(BJT)应相同。  此零件是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您希望匹配哪种封装?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我应该已经包含了这个内容。  我使用的是 SOIC16封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    遗憾的是、SN54LS145的热额定值较高的唯一封装是 CFP、LCCC 和 CDIP。 如果绝对需要保持相同的封装、CD4028B 具有 SOIC-16封装、且其额定温度符合您的要求。 遗憾的是、引脚分配、逻辑和技术是不同的、您需要查看它是否符合您的设计标准。

    谢谢!

    乍得克罗斯比