This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:正在寻找具有较低 VIH 规格的封装兼容型器件。

Guru**** 2505805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894839/sn74lv1t34-looking-for-a-footprint-compatible-part-with-lower-vih-specification

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T34

在我的一个应用中、我需要用 封装相似的兼容器件替换 SN74LV1T34DCKR 器件、使其具有更低的 VIH、最好小于1V。  

我有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1T34不兼容引脚(引脚1上也需要 VCC)、运行电压不高于3.3V、但开关阈值较低。

    您使用的电压是多少? 为什么输入信号这么低、它是某种模拟信号(在这种情况下、您需要施密特触发器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个信号上升到1.2V 很快、然后大幅降低速度、因此为了缩短总信号上升时间、我需要切换至1.2V 以下、因此需要寻找器件。  

    连接我的信号、该信号会进入 SN74LV1T34DCKR 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、它是来自源的每秒5V CMOS 1脉冲计时信号、在我的产品中用作时钟基准。

     在馈送 CPLD 之前、我已经使用 SN74LV1T34DCKR 将电平位移并缓冲至3.3V CMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是一个缓慢的信号;它需要一个施密特触发输入(这将延迟输出端的上升沿)或一个具有较低电压输入的转换器(不能与封装兼容)。