This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G08:SN74AUP2G08功率假设

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894145/sn74aup2g08-sn74aup2g08-power-assumption

器件型号:SN74AUP2G08

尊敬的团队:

客户对如何测量 SN74AUP2G08的假设有疑问。

从数据表中、我看到 Icc 0.9uA 是静态功率假设、因此在稳态工作时、我是否可以将该 Icc 视为假设?

此外、我还计算了 PT (瞬态功率假设)的 Δ ICC、对于客户的应用、该值接近7uA。 那么、您是否有方法来测量此瞬态功率假设?

从数据表中、我看到 Δ ICC 约为40uA、因此我是否可以将该值视为 PT、PLC 和 PLR 的总和?

我不确定万用表的精度是否不够(0.1uA)、它们在稳态下测量的 ICC 为0uA。 他们希望您能分享一些方法来衡量稳定的假设和瞬态假设。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔICC 指定当输入信号不在电源轨时会发生什么情况(如测试条件中所示)。 当输入信号由其他逻辑器件在相同电源电压下驱动时、通常在正常运行期间不会发生这种情况。

    可以根据 ICC 和 CPD 计算功耗;请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 您能否展示在稳态工作时如何使用设备测试 ICC?

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 µA、0.9 μ A 是极端温度下的最坏 µA 值;实际电流可能约为0.3 μ A。

    测量如此小的电流并不容易。 如果您没有 µCurrent 或tinyCurrent 之类的放大器、则可以将分流电阻器与 VCC 串联、并测量其压降。 您可能需要一个1 MΩ 电阻器、并且必须调整结果、以了解万用表的输入阻抗如何影响测量。 (具有遥感输入的电源有助于将器件的电压 A 保持在所需的电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 非常清楚。 根据与客户的讨论、我们仍然对 Delta ICC 测试条件感到困惑。 请提供有关此参数的更多详细说明吗? 或可能导致这种情况的实际应用或场景对我们来说也是可行的。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 了解和解释标准逻辑数据表的第4.6.28节。 通常、ΔICC 仅适用于5V 器件。 (有时、您确实希望输入电压较低的信号、但这可能是需要施密特触发输入的模拟信号。)