This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:SN74LVC2G125

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894701/sn74lvc2g125-sn74lvc2g125

器件型号:SN74LVC2G125

关于 SN74LVC2G125数据表、

6.3建议运行条件、

IOH (高电平输出电流)、VCC = 3V、-16mA 和-24mA 之间有何不同条件?

IOL (低电平输出电流)、VCC = 3V、16mA 和24mA 之间有何不同条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第6.5节中、较高的电流会导致较高的压降。 在第6.3节中指定较低的电流实际上毫无意义。