This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:最大电流消耗

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894329/sn74lvc8t245-q1-maximum-current-draw

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

团队、

为项目制定功率预算、

从数据表中可以看出,8.1中的最大电流是 “通过每个 VCCA、VCCB 和 GND 的持续输出电流±50mA”,为+/- 100mA。  

因此、100mA 是器件将消耗的最大电流。

如果我的应用消耗了所有电量、器件会输出我的最大电流消耗。  

我很难解释数据表的以下部分中的内部逻辑功耗。  

如果我的应用消耗的所有电流、IC 会输出我的最大电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值可告诉您允许您的电路尝试从输出引脚汲取多少电流。 如果您尝试消耗更多的电流、则可能是设备损坏。

    当输出为高电平时、电流流入 VCCx 并流出引脚;当输出为低电平时、电流流入引脚并流出 GND。

    ICCx 规格可告诉您器件自身可以使用的电流大小、即流入 VCCx 和流出 GND 的电流。 这几微安通常可以忽略不计。 (当器件切换时、您还必须考虑动态功耗、由 CPD 建模;请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?)

    µA 最大额定值包括所有电流、因此您可以在所有 I/O 中使用最大100mA−25 μ A = 99.975mA。 允许的最大电流消耗仍然为100mA。