This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:它是否具有热插拔功能? 我们是否可以在 VCC 之前为 IO 加电? TXS0108E

Guru**** 2763465 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894278/txs0108e-whether-it-has-hotswap-function-whether-we-can-power-up-the-io-before-the-vcc-txs0108e

器件型号:TXS0108E

大家好、

对于 TXS0108E、它是否具有热插拔 功能? 我们是否可以在 VCC 之前为 IO 加电? 如果我们在没有 VCC 的情况下为 IO 供电、IO 是否 会向 VCC 提供电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VI 和 VO 的绝对最大额定值表明、在断电状态下、任何电压都可以施加到 I/O 上。 (您还应该在 OE 上有一个下拉电阻器。)