This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4503B:直接 LED 驱动器?

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4503B, CD74HC4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894025/cd4503b-direct-led-driver

器件型号:CD4503B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4511

在5V 电源和 2V 电压(因此、驱动器上为3V)的情况下、 我是否正确地假设、如果我从 CD4503B 输出连接一个 LED 并将其接地、那么仅4503B 的输出电阻就足以保护它和 LED 免受过流影响?  我在数据表中计算(并检查了图形)、3V 压降时的输出电阻为~430Ω Ω。  因此、输出电流应自限为~7mA、每个驱动器晶体管的功耗为21mW -远低于每个驱动器的100mW 绝对最大功率(21mW x 6驱动器= 125mW 整个 IC 功率< 500mW 整个 IC 功率限制)。  

欢迎就此提供任何指导。  

P.S.输入驱动器将是4543B IC--I,计算出4543B 的电流约为2.5mA,即显示屏的电流太小。  

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证输出电阻(只有指定的最大值、而不是最小值)。 但是、由于安全系数足够大、这一点非常好。

    CD4000系列确实是针对更高的电源电压而设计的。 最好使用带电阻器的低电压解码器(例如 CD74HC4511)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!