This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:输入转换率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/894085/sn74aup1g32-input-transition-rate

器件型号:SN74AUP1G32

大家好、

我的客户将使用该器件并提供问题。

数据表显示、VCC=0.8至1.95V 时、最大输入转换上升和下降速率为200ns/V。

如果 VCC=3.3V、会怎么样?

此致、

Shota Mago