请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXCH8T245 在数据表中、指定了"器件的所有未使用数据输入必须保持在 VCCI 或 GND 上以确保器件正常运行"、但没有关于输出的内容。 它们应该也连接到 VCCI 或 GND、还是保持未连接状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中、指定了"器件的所有未使用数据输入必须保持在 VCCI 或 GND 上以确保器件正常运行"、但没有关于输出的内容。 它们应该也连接到 VCCI 或 GND、还是保持未连接状态?
如果您将输出连接到 VCC 或 GND、则如果输出驱动相反的信号电平、则存在短路风险。
只需将未使用的输出保持断开状态。 请参阅 [常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道?
请注意、数据引脚上的总线保持电路使得无需将它们保持在 VCC 或 GND 上;请参阅 总线保持应用报告。 上面引用的句子实际上只适用于控制输入 DIR 和 OE。