This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:IC 功能问题、无 VCC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893774/sn74lv4t125-concern-with-ic-functionality-with-no-vcc

器件型号:SN74LV4T125

大家好、

我收到一位客户的询问、他们遇到了 MP 产品问题、其中 SN74LV4T125由于连接的电机的上升和下降时间对于 SN74LV4T125而言太慢而无法正常工作。  他们正在考虑在 电机启动和关断期间通过关闭 Vcc 来禁用 SN74LV4T125、他们只想确认在 Vcc 未通电的情况下、是否会出现输入引脚暴露于电机信号的任何问题? 此外、 是否存在任何可能通过信号线路的电压状态为 IC Vcc 供电的内部泄漏?

谢谢!  

BR、

Alfred