This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:器件的最大数据速率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893672/sn74lvc8t245-maximum-data-rate-for-the-part

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:ADS8353SN74AXC8T245

您好!

我尝试使用74LVC8T245连接 FPGA 和 ADS8353、逻辑转换介于1.8V 和5V 之间。我正在寻找此配置的最大数据速率、但我在数据表中找不到相关信息(我可能会忽略某些内容)。 时钟和数据信号都通过转换器、最大时钟为50MHz。 在开始布局之前、我只想确保这是可以的(我确定是这样的、请仔细检查)。 我在 Nlia 上看到了相同的器件、转换为1.8V (75Mbps)、我想这不是整个芯片的每一位。我还看到了在转换为1.8V 时具有75Mbps 的单位和双位转换器(74LVC1T45、74LVC2T45)。 对于8T245、每个位应该是相同的? 有人能不能告诉我这个芯片的最大数据速率

谢谢、

Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关特性表显示了最大传播延迟;您可以将其用作位长度的扩展最坏情况估计值:

    1位/21.4ns = 46.7Mbps = 23.4MHz

    实际的最大频率将更高、因为输入电压会在输出仍在切换时发生变化。 75Mbps (= 37.5MHz)的声音环绕在右侧。


    ADS8353的数字接口是否确实需要在5V 电压下运行? 在3.3V 时、您将能够使用更快的 SN74AXC8T245 (或 AXC 系列中的其他转换器)、或者1.8V 根本不需要转换。