This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用器放大器;移位寄存器(&A)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4067B-MIL, CD54HC4094, CD4094B-MIL, SN74LS673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/893444/multiplexer-shift-register

主题中讨论的其他器件:CD4067B-MIL、 CD54HC4094、 CD4094B-MIL、 SN74LS673

尊敬的先生:

我们使用的是 PIC 微控制器。

我正在寻找的数字输入和数字输出解决方案

1.60数字输入信号、如多路复用器或类似器

请提出德州最合适的 IC 和简单的解决方案
当前使用 的是 SN54150J

2.36数字输出信号、如移位寄存器或类似器(串行输入和并行输出)

请提出德州最合适的 IC 和简单的解决方案。
当前使用的是4094D

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要引脚对引脚的替换? 军用温度范围? 相同的电气特性?

    最相似的16:1多路复用器是 CD4067B-MIL、但它具有不同的引脚排列。

    "4094D"不是完整的设备名称。 更换可能是 CD54HC4094或 CD4094B-MIL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否需要引脚对引脚的替换?
    不需要。

    军用温度范围?
    工业级/MIL 级均适用于我们。我们将根据成本选择其中一个。

    相同的电气特性?
    不需要相同的电气特性、需要更好的电气特性。

    我们希望减少单个 PCB 中 IC 的数量。(更可取8位、16位移位寄存器)。

    封装:SMD 更受欢迎(但不是球栅阵列(BGA)类型)...

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能: 16:1多路复用器

    唯一的16位移位寄存器是 SN74LS673。 因此、您必须级联多 个4094或595移位寄存器。