This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:支持 Camlink 接收器 IC 输出电压转换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, SN74LVCH16T245, SN74AUC16244, TXS0102, TXU0101, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162771/sn74lvch16t245-support-for-camlink-receiver-ic-output-voltage-translation

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他器件:DS90CR288ASN74AUC16244TXS0102TXU0101TXU0102

您好!  

在我们的项目 中,我们将 DS90CR288A 与 Xilinx FPGA 连接。 FPGA 的 IO 组电压仅支持高达1.8V 的电压。 我们需要将 RxOUT 信号映射到 FPGA。 那么、如果我们将 使用 SN74LVCH16T245作为电平转换器、它是否支持该频率?



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有提到您使用的频率。

    对于单向降压转换、您只需使用具有可过压输入的任何缓冲器即可。 1.8V 时、最快的逻辑系列是 AUC、因此请使用 SN74AUC16244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率= 85MHz、  
    让我知道我提到和您提到的这个器件型号是否支持112MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 时、LVC 支持80MHz。 AUC 支持250MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持。  
    因此、我将使用 SN74AUC16244。 DS90CR288A RXOUT 信号为3.3V、该信号将映射 到 端口、输出将从 Y 端口(1.8V)获取并映射到 FPGA、OE#将连接到 GND。 正确吗?  DS90CR288A 中有一个断电信号, 可以连接到正常 TXS0102 LT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    对于单向信号、通常最好使用诸如 TXU0101/TXU0102的固定方向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢您的支持。