This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS05:输入电容/功率耗散电容问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV05A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162710/sn74hcs05-questions-of-input-capacitance-power-dissipation-capacitance

器件型号:SN74HCS05
主题中讨论的其他器件:SN74LV05A

您好!

我的客户有两个问题。   请为我们提供支持?

  • 您能否告诉我们 SN74HCS05PWR 上输入电容的典型值
  • 根据 HCS05数据表、我们可以找到空载测试条件下的 CPD 典型值[10pF]。  但是、SN74LV05A 数据表在"CL=50pF、F=10MHz 测试条件"下对 VCC=3.3V 和 VCC=5V 的情况都显示了 CPD。   TI 能否在 LV05A 测试条件下提供 HCS05的 CPD?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.5节将 Ci 指定为最大5pF

    HCS 和 LV-A 测试条件基本相同。 CL 不包括在 CPD 计算中。 (否则、CPD 至少会与 CL 一样大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    如果您对如何 计算 CPD 有任何疑问、请参阅 CMOS 功耗和 CPD 计算

    此致、

    Owen