This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:DL 封装引脚配置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162607/sn74lvc16t245-dl-package-pin-configuration

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A

您好,团队

 SN74LVC16T245的数据表中未列出 DL 封装引脚配置。

我认为 这与 DGG 和 DGV 封装相同、它们都是48引脚封装。

如果是、请更新数据表。

www.ti.com/.../sn74lvc16t245.pdf

谢谢、此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚排列设计为与普通收发器兼容。 如 SN74LVC16245A 数据表中所示、DL 封装实际上是相同的。