This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:调查移位寄存器

Guru**** 2829655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162577/sn74hc164-survey-shift-registers

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件:SN74HCS164

你(们)好

请帮助建议 SN74HC164PW 具有相同的功能、但封装更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兼容的 SN74HCS164采用 SOT-23-THIN (2mm ×4.2mm)和 WQFN (2.5mm×3mm)封装。