This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:数据脉冲持续时间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161952/sn74lvc8t245-data-pulse-duration

器件型号:SN74LVC8T245

您好、先生、

根据数据表、图中显示了脉冲持续时间 tw、数据表中的否表示时间、  

可以帮助符合多少时间? 支持此器件的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    由于该器件不是时钟器件、因此不规范脉冲持续时间。 数据表中显示的波形显示在所有数据表中、以定义脉冲持续时间参数。 如页面底部的注释 J 所述、"所有参数和波形并不适用于所有器件。"

    LVC8T245可支持高达200Mbps 的速率。 如果需要更快的速度、请查看更新版本 LXC8T245 、它在3.3V tp 5V 转换下运行时可支持高达420Mbps 的速率。

    此致、

    插孔