This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4072B:热性能数据

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967380/cd4072b-thermal-data

器件型号:CD4072B

您好、先生、

客户想要 CD4072BNSR 的热数据信息。

请分享。

RθJA μ A、

RθJC μ A

和 Tj 最大值

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、
    我已提交热模型请求。 由于节假日、最多可能需要3周时间才能恢复值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢。

    对我来说是可以的、

    等待您的反馈。、

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    CD4072BNSR 的热值如下。 TJ 最大值为150C、在 这里进行了说明

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    91.7.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    49.3.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    52.3.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    16.5.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    51.8.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用