This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相1MHz 方波

Guru**** 2967870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV116, TLV9151, LMH6639, LMV7219, TLV3201, TLV3501, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967451/inverting-a-1mhz-square-wave

主题中讨论的其他器件:LMV116、 TLV9151、 LMH6639、 LMV7219、 TLV3201、 TLV3501、 TMUX1219

大家好、

我需要将 VH 为0V 且 VL 为-0.2V 的1MHz 方波 VIN 转换为 1MHz 方波、如下面所示。 该短语必须反相、VPP 可以是 VOUT1或 VOUT2。   

1.根据我的问题,你是否有任何解决方案? 电路应尽可能简单、成本应尽可能低。

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是逻辑电压、因此逻辑器件无法实现这一点。 但是、比较器可能会后跟模拟开关。

    +/- 200mV 电压可用作电源电压还是基准电压? 还有哪些其他电源电压可用? 输出所需的驱动强度是多少? 输出所需的开关速度是多少?

    电路应该在两个输出之间切换(使用哪种外部信号)、还是通过修改两个基准电压来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    电源电压为3.3V。 但 Vout 的 Vpp 可以是低于3.3V 的任何值。

    驱动强度为10mA。 速度为1MHz。

    3.实现一个输出是可以的。 我们只需要 VOUT1或 VOUT2。

    此致

    黄威斯利

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT2可通过反相放大器生成:

    对于-1的放大、设置 RI = RO。

    可以使用电压加法器生成 VOUT1、以使信号偏移200mV:

    设置 RI = RO、E1 =输入、E2 = 200mV。

    在这两个电路中、使电阻器足够高、以便输入信号不会加载太多。 如果输入信号太弱、您可能需要使用另一个作为电压跟随器连接的运算放大器对其进行缓冲。 如果您使用分压器生成200mV 基准电压、这对于该基准也是必要的。

    运算放大器的压摆率会限制开关速度、因此您应该选择具有高值的开关速度、例如 TLV9151、LMV116或 LMH6639。

    所有运算放大器都需要负电源。


    如果运算放大器输出太慢、或者如果从输入电压推导出输出电压太不准确、请使用基于比较器的电路。 使用快速比较器(例如 TLV3201、LMV7219或 TLV3501)将输入信号与-100mV 电压进行比较、并使用其输出来控制在两个所需输出电压之间切换的模拟开关(例如 TMUX1219)。 此电路还需要负电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我想对克莱门斯的回应添加一些评论,以帮助填写一些细节。 您可以使用 Clemens 建议的电路、但需要记住一些事项。

    1. 确保您选择的放大器的共模电压包括 V-轨、因为输入电压共模将为 GND。 在这里、我假设您将具有单电源轨。 如果您使用双电源轨、则这并不重要。 大多数放大器都属于此类、但最好仔细检查。
    2. 如果输入信号的峰值仅为200mV、则输入端可能没有足够大的电压差来将放大器置于其压摆率区域。 开关速度将在很大程度上受到放大器上升时间的影响、上升时间取决于电路的闭环带宽。 为了缩短此时间、请选择具有高 GBW 规格的器件、并将电路增益保持在低电平。
    3. 如果在单电源配置中使用放大器、则放大器的输出可能会显示输出过载恢复的迹象。 这意味着输出将需要额外的时间来响应并离开电源轨电压。 不同器件的过载恢复时间不同、如果您只稍微进入放大器的电源轨、恢复时间可能不像数据表规格那样糟糕。 但是、这是另一种可能的延迟、如果使用单电源、您可能需要考虑该放大器规格。
    4. 放大器的稳定时间将取决于稳定性。 如果您的运算放大器电路不是很稳定、那么稳定时间将变得更长。

    如果您需要有关这些主题的进一步帮助、我们提供了更多资源。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我希望你的所有问题都得到解答,问题得到你满意的解决。  由于我们一段时间内没有听到您的反馈、因此我将假定情况是这样的。

    如果您碰巧遇到任何后续问题、欢迎您将其发布到此主题、并获得进一步的帮助。

    此致、
    Daniel