This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4536B:将单声道 IN 端子接地的电阻器为10kOhm 或更高

Guru**** 2676065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967491/cd4536b-grounding-of-mono-in-terminal-by-10-kohm-resistor-or-higher

器件型号:CD4536B

您好!

数据表的第一页(页码3-311)上指出、单声道输入端子必须为

通过一个10kOhm 或更高的电阻器接地、以禁用片上单稳输出。

第3-314页的逻辑图显示了一个内部 n 通道 MOSFET 只能切换

将单声道输入端子连接到 VSS (接地)。 那么、为什么我需要一个电阻器来将单声道输入连接到接地?

我认为,也可以将 Mono IN 直接接地。 是这样吗?

如果是单稳态、则其他兼容 IC (例如 MC14536B)始终直接将单声道输入接地

输出。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigor、

    我同意原理图显示了您所描述的内容、并且将单声道 IN 引脚直接接地可能没问题。

    这款器件是 Harris 很久以前发布的,我找不到发布日期--我猜大概是40年了。 TI 收购这些器件只是为了在20世纪90年代后期继续制造这些器件、因此我们没有原始设计人员所做的全部细节。 我的假设是、编写数据表的工程师最初有充分的理由建议使用10kohm 或更大的电阻器来端接 Mono、但我无法验证这一点。 仅出于这一原因、我仍将坚持数据表建议。 此外、TI 只能保证数据表中的内容。