This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123上电问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967470/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123-power-up-question

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我们的客户对 其 SN74LVC1G123的应用有一些疑问。

客户正在将一次性(SN74LVC1G123)与系统上电按钮并联、并想确认是否有内部机制阻止其在上电时在 Q 输出上产生脉冲?

当它们将系统连接到电源时、SN74LVC1G123将输出脉冲、因为上电时输入 B 变为高电平。

以下是供您参考的原理图:


请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    SN74LVC1G123包含一个上电复位电路、可在电源斜升相对较快的情况下防止触发。 我  µs 使电源斜升速度保持在200 μ A/V 以上、以防止出现问题。

    但是、它们的电路不正确- R354需要从 RET/CEXT 到3V3_A0、而 C226应该从 CEXT 到 REXT/CEXT。  CEXT 可以接地、也可以只连接到电容器、如下所示。