This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:输入上升时间

Guru**** 2923680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967359/sn74lvc1g06-input-rise-time

器件型号:SN74LVC1G06

数据表指出、3.3V 时、输入转换上升时间或下降时间应小于33ns、以避免过多的电流消耗和振荡。 如果输入上升时间为1.3微秒、则使用 SN74LVC1G06DCK 驱动 LED (4mA)、并且每个电源周期发生一次输入低电平到高电平转换、是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在缓慢上升期间、将会出现过多的电流消耗和振荡。 后者会缩短器件的寿命。

    您是否确实需要反相开漏输出? 您无法从阳极驱动 LED 吗?