This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:Txb0304

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74AXC4T774, SN74LVC245A, SN74LVC244A, SN74HCS245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967084/txb0304-txb0304

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774、 SN74LVC245A、 SN74LVC244A、 SN74HCS245-Q1

我使用 txn0304作为缓冲器、VCC 都是3.3V。   有一条长 PCB 走线、大约38cm。当我有一个从高到低的快速变化信号时、我在输出上发现一个振荡。  外部上拉电阻为20k。 请帮助我平息振荡。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    对于 TXB0304、当驱动具有高寄生元件的长布线时、可能会出现振荡、例如您所注意到的情况。  

    您的信号是否都沿相同的方向流动?  

    通道的方向性是固定的吗? (换句话说、给定通道不需要切换方向)

    对于此类应用、我推荐使用 SN74AXC4T774。  

    该器件将更好地支持驱动进入容性负载、并且每个通道都可以单独配置到所需的方向。 此外、它还可支持两个3.3V 电源。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、方向是唯一的。 但是、我如何 才能减小振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    Michael 建议改为固定方向电压转换器可以消除振荡问题。

    我希望您在38cm 微带传输线上看到一些反射、这些反射会导致 TXB 器件中的单次边沿加速器多次触发。 您可以尝试在 TXB 器件的输出端添加一个小型系列重置器。 使用该电阻器时、我不会超过100欧姆(22-47欧姆通常对某些应用有所帮助)。 这里有一个有关使用逻辑驱动传输线路的常见问题解答、它对此进行了更详细的解释:  https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/763609 

    由于您以3.3V 的电压驱动所有器件,我建议使用一个更简单的解决方案--只需使用诸如 SN74LVC244A 或 SN74LVC245A 的逻辑缓冲器。 这将重新驱动信号、而不会像自动双向 TXB 转换器那样产生反馈环路。  您还可以向这些器件添加串联输出电阻器、以帮助抑制振铃、这种情况在如此长的布线中很可能发生。

    您甚至可以考虑使用施密特触发器器件、这将有助于减少线路上振铃造成的错误触发。  SN74HCS245-Q1是一款合适的器件。