This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:反向运行

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967076/sn74lvc2t45-operation-in-opposite-direction

器件型号:SN74LVC2T45

尊敬的团队:

是否有人能够帮助我回答以下客户问题?

在数据表中、有一些上电注意事项:

 我正在使用此组件,其方向为从 B 到 A,VCCB 在 VCCA 之前上升。 工作正常。

我只是想检查我是否与相反方向工作,所以在上面的第2和第3阶段,“VCCA”应该被替换为“VCCB”,对吧?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    我建议无论 DIR 引脚状态如何、都遵循电源序列。

    需要注意的关键是、所有 I/O 引脚都具有始终连接的输入、因此、如果任何 I/O 的电压即使在加电或断电期间也不会驱动至 GND 或 VCC、 则可能由于击穿而导致电流过大。

    最棒的
    Michael