This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:总泄漏电流

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966695/lsf0204-q1-total-leakage-current

器件型号:LSF0204-Q1

大家好、

 

在以下情况下、您能帮我计算总泄漏电流吗?

是否有其他参数要添加到 ICCA + ICCB?

  • 使用所有4通道
  • EN=0V
  • VREFB = 5V
  • VREFA=3.3V

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    请观看 此视频系列 -它将解释您需要了解的所有内容、比我在这里所能了解的更快、更简单。

    如果您有任何疑问、请随时返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maier-San

     

    感谢您提供信息。 我已经检查了视频,但仍然有点困惑。

    只需确认一下、当 EN=0V 时、总泄漏电流是以下全部的总和?

    • I/O 输入高泄漏电流:5.0uA*4通道
    • 从 Vref_B 到 Vref_A 的泄漏电流:3.5uA
    • 通过 GND 的总电流:0.2 uA*4通道
    • 断电泄漏电流:±1uA*4通道

    那么、总共27.3±1uA 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasegawa-San、

    如果 EN = 0V、FET 的栅极为0V、它们将处于截止状态。 流过它们的电流将极低。

    0V 电源时适用的唯一规格是以下规格:

    换言之、每个引脚的泄漏电流最高可达1uA。 通常、此泄漏电流将处于低 nA 范围内、但在高温下可能接近限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maier-San

    我知道。 非常感谢您的帮助!

    最棒的

    Kurumi