This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC573A:RA&RX 后缀

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC573A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964004/sn54hc573a-ra-rx-suffix

器件型号:SN54HC573A

大家好、

客户的系统中有 p/n 8512801RX、

但根据数据表 A、仅有8512801RA p/n

我在我们的系统中也找不到它。

如果是同一个项目。

X 和后缀之间有何区别?

您能验证吗?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我可以在星期一查看该器件型号是否在我们的系统中。  如果他的数据表显示了该器件型号、那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我们的系统中看到这些器件型号(此系统包括任何过时的器件):

    85128012A

    8512801RA

    8512801SA

    这三种器件均处于激活状态、并且均为 SN54HC573A 的型号。 它们在数据表的封装选项附录中列出了详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    谢谢你。

    但是、我想确认8512801RX、您能找到该器件吗?

     以及8512801RX 和 8512801RA 之间的差异。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    要清除、我没有8512801RX 的记录。 您将需要向我展示一份包含该器件的德州仪器的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您能否在内部确认此查询?

    客户表示  德州生产了这款产品、后缀为 RX 多年。

    TI 不提供旧信息是不可接受的。

    如果您可以重新检查问题、我们将不胜感激。  

    他需要知道仅属于镀层的后缀(RA 和 RX)之间是否存在任何差异。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不确定你的意思是“在内部确认这个查询”--我是这样做的团队的“内部”,你可以得到,我没有这部分的记录。 请提供证据证明存在这种情况。 客户的系统可能只有一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    谢谢你。

    我将确认客户是否有 其存在的证据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、Emrys、

    请向我发送您的电子邮件、我将随附文档以提供 RX 后缀。 我无法在网站上执行该操作。

    谢谢

    加比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabi、

    我的电子邮件是 Emrys (位于) TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了包含 SMD 文档的电子邮件、并将直接回复该电子邮件。

    我发现仅在该文档的1987修订版中列出了器件型号8512801RX。 我在我们的系统中找不到任何参考。

    "D"版本显示 SMD 85128的相应器件型号为 8512801RA、这是我们数据表中的器件型号以及可订购的器件。

    仔细查看文档、我发现最后一个字符(X)表示器件的铅涂层。   MIL-PRF-38535中对此进行了详细介绍、我在该表中找到了以下内容:

    如您所见、"X"表示 A、B 或 C 是引线框涂层的有效选项。  考虑到我们记录的唯一器件型号是"A"版本、我想他们总是从我们那里订购了 A 版本、而且它也属于 MIL-PRF-38535提供的"X"总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你