This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:数据表中的"支持实时插入"是什么意思。

Guru**** 2594000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G125, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966691/sn74aup1g07-what-does-supports-live-insertion-mean-in-the-data-sheet

器件型号:SN74AUP1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07SN74LVC1G125SN74LVC1G126

大家好、我正在尝试了解当某些数据表指示支持 Ioff 时的含义。某些数据表(如主题部分)表示 Ioff 支持带电插入、部分断电和后驱动保护。

我已经查看了 TI 应用报告 SCEA026 - 2002年2月、其中规定了三个带电插入隔离/保护级别(0至3级)。  

在本文档中、他们讨论了:

  1. 当 VCC=0时、IOFF 作为器件输入/输出的静态语句可在其上施加电压、而不会导致电流流入 IO。  此功能是1级隔离(局部断电)。
  2. 将器件保持高阻抗状态的三态电路从0V 电源电压加电至指定电压。  此功能是2级隔离(热插入)。
  3. 预充电 IO 可减少有源总线上的毛刺脉冲、该有源总线是器件带电插入的。  此功能是3级隔离(带电插入)。

您能不能帮助我找到一份更近期的文档、其中描述了我在主题数据表中引用的陈述所声称/意图是什么?  如果没有此类文档、您能否描述这些陈述的含义并指出支持该陈述的特定规范?  此外、如果有一个选择指南列出了哪些逻辑系列支持不同的特性、那将会很有帮助。

在我的特定应用中、我需要一个器件能够在低至指定电压时正常运行、然后对输出进行三态处理。  在下图中、当 VCC_B 在3.3V 和 GND 之间转换时、我需要07的输入不会影响 VCC_A 上拉的信号。

在下图中、当 VCC_B 从3.3V 转换到指定电压时、我需要07的输出忠实地表示输入上的逻辑电平、然后在 VCC_B 从指定电压下降到 GND 时对输出进行三态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、欢迎参加论坛!

    供参考-您的照片未通过。 这个论坛在发布图片时有点不好--这里有一个关于如何将它们发布到一个帖子 的常见问题。

    您提到的器件具有部分断电保护功能、但不具有上电三态或预充电 I/O。  我认为这只是一个很差的词语选择。 您可以将"支持实时插入"理解为100%涵盖实时插入的所有要求、或表示它为实时插入提供帮助。 我想提交人正试图跨越后者。 您发现的任何"3级"器件也将具有部分断电保护。

    尽管我希望更新产品系列中的所有3700+数据表以保持一致、但我恐怕这需要我多年的时间(尽管我会不断进行更新!)。 在我进行更新的过程中、我可以告诉您检查这三个功能的最佳位置、以帮助您。

    对于具有部分断电保护功能的器件、您将在电气规格表中找到"Ioff"规格。 这将告诉您在该模式下允许的确切泄漏量、并确定 VCC = 0V 的电源条件。

    对于加电三态(也称为 PU3S)的器件、您将在建议运行条件中找到"∆t/∆VCC 加电斜升速率"规格。 这一点比较微妙,尽管首页还应列出"PU3S"或"加电三态"。  此规格表明器件将在0V 电源电压至 OE 引脚将处于激活状态且可将输出保持在高阻抗状态的值范围内保持高阻抗状态。 这可确保在功率斜坡期间、输出端不会出现任何毛刺脉冲。

    通过查看器件的引脚排列、最后一个是易于找到的(并且器件数量不多)。 具有预充电 I/O 引脚的器件将具有一个"BIAS VCC"引脚、用于为预充电提供输入电压。

    实际上、我不喜欢我们在任何数据表或应用手册中将其列为"隔离"、因为该术语实际上具有数字逻辑之外的重要含义、与此处的含义完全不同。

    SN74LVC1G07是一款开漏器件、因此输出端没有正驱动器。 只要内部电路处于激活状态、它将驱动低电平、并且在所有其他时间都将为高阻抗。

    如果您需要具有三态输出的缓冲器、可以查看使用 SN74LVC1G125或 SN74LVC1G126。 这两个器件还具有 Ioff、并且只要 VCC = 0V、就具有高阻抗输出。