This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16373:SPICE 模型

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16373, SN74LVTH373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965449/sn74lvth16373-spice-model

器件型号:SN74LVTH16373
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH373

您好的支持团队。

我收到了客户关于 SN74LVTH16373 SPICE 模型的请求。

您是否拥有该器件或类似器件1 (以 SN74LVTH373为例)?

如果没有、 是否可以创建它?

感谢您的理解与合作。

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我认为我们目前没有该器件的模型。 我已要求我的团队的模型专家对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我将对此进行研究。 我们目前没有此器件的模型、因此我需要开发它。 我将尝试这样做,如果可能,我将能够在本周结束前向您提供模型。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karan-San

    我非常感谢你的帮助。

    我期待你在这个周末作出答复。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    这是 SN74LVTH16373的行为模型。 我无法对其进行严格的测试、但它似乎运行得很好。 请告诉我它的工作效果如何、或者您是否发现任何问题。

    e2e.ti.com/.../SN74LVTH16373.CIR

    此致、

    Karan