This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上升沿较慢、高电平值比其他信号低

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966634/lsf0108-rising-edge-is-slow-and-high-value-is-little-low-than-other-signals

器件型号:LSF0108

您好、TI 专家、

我的客户使用 LSF0108PWR 设计了一个 PCB、并且存在一些问题。

它们将 LSF0108用于 MDIO 和 MDC、有2种类型:Clause22和 Clause45。

下面是原理图;

A1-B1和 A2-B2行适用于 MDIO 第22条。

第 A5-B5行和第 A6-B6行用于 MDIO 第45条。

我们认为 A1-B1和 A2-B2 CL22线路上没有问题。

下面是 B2引脚上的脉冲序列;(MDIO 第22条)

但 CL45中存在一些问题、高电平值有点低、上升沿缓慢。 (我用白框表示)

首先、我怀疑 B 侧的上拉电阻器、我们已经测试了200欧姆、250欧姆、300欧姆。

症状相似、只是连接300欧姆上拉电阻显示了最佳的脉冲序列。

那么、这是我的请求;

1) 1)请查看原理图。

2) 2)请告诉我原理图中是否有任何改进的地方来改善这种症状。

3) 3)请检查此 LSF0108器件是否适用于 MDIO CL22和 CL45。

如果不合适、请推荐其他器件。

提前感谢您。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    本视频 详细介绍了 LSF 系列转换器的升频转换工作原理。 我希望它将帮助您了解器件的运行。

    我建议删除 C1121和 C1122。 这些可能是导致边沿缓慢的原因。 只需快速计算、300欧姆电阻器+ 1nF 电容器的预期上升时间(10%至90%)将为660ns (2.2 * R * C)、这似乎非常接近您的示波器快照所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    我建议您观看 此系列培训视频 、以便您了解 LSF 的工作原理。 它将帮助您了解 LSF 转换器的功能、该功能有助于识别缓慢边沿的原因、并让您了解如何解决问题。 LSF 系列是 MDC 和 MDIO 的最佳选择。