This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:在3.3V 至1.24V 范围内调试 LSF0102

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964770/lsf0102-debug-lsf0102-for-3-3v-to-1-24v

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G34PCA9306

您好!

您能帮您查看下面的原理图。 客户同意将问题和波形发布到 e2e。

问题:为什么在 AVref 连接到1.23V 时用1.4V 测量 A1?

应用:

将3.3V 从 B 侧向下转换为1.23V、再从 A 侧向下转换。 Bvref 连接 到3.3V、而 Aref 连接到1.23V。

2.推挽连接。

示波器波形如下所示、移除了上拉电阻器 R128 (显示 A1测量值~1.4V、这不是预期的1.23V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C30和 C34是并联的;这是不必要的。

    一个小电流流入 Vref_B 和流出 Vref_A 如果 PVDDQ_ABC_CPU 电源无法吸收该电流、则电源将向上浮动。 要解决此问题、请在 PVDDQ_ABC_CPU 和 GND 之间添加一个电阻器。

    或者、以不同的方式连接 LSF:保持 Vref_A 和 Vref_B 打开、并将 EN 直接连接到 PVDDQ_ABC_CPU。 (这始终需要 A1上的上拉电阻。)

    或者、对于单向降压转换、使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUP1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    C30和 C34是并联的;这是不必要的。

    一个小电流流入 Vref_B 和流出 Vref_A 如果 PVDDQ_ABC_CPU 电源无法吸收该电流、则电源将向上浮动。 要解决此问题、请在 PVDDQ_ABC_CPU 和 GND 之间添加一个电阻器。

    您是否有电阻器的建议值?

    或者、以不同的方式连接 LSF:保持 Vref_A 和 Vref_B 打开、并将 EN 直接连接到 PVDDQ_ABC_CPU。 (这始终需要 A1上的上拉电阻。)

    或者、对于单向降压转换、使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUP1G34。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     µA 的泄漏电流估算值为(3.3V−1.23V)/ 200 kΩ≈10 μ A。 (实际电流将更小、因为 Vref_B 略高于 Vref_A。)

    µA 电阻器的电压应 kΩ 为1.23V / 10k Ω= 123k Ω。 只需 kΩ 100 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Clemens Ladiscy]A 小电流流入 Vref_B 并流出 Vref_A 如果 PVDDQ_ABC_CPU 电源无法吸收该电流、则电源将向上浮动。 要解决此问题、请在 PVDDQ_ABC_CPU 和 GND 之间添加一个电阻器。[/quot]

    我们可以从声明表数据表中找到、并认为我们连接遵循此指令。 是否需要更改数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些语句讨论了 I/O 信号。 电源上需要我建议的电阻器。 (请参阅 PCA9306数据表的第8.1.7节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是 FAE Vincent、我建议客户 根据您的建议在 PVDDQ_ABC_CPU 和 GND 之间添加一个100千欧电阻器、但它不起作用。

    您可以找到下面的波形、 PVDDQ_ABC_CPU 仍会升高到1.44V。 应该改用较低的电阻、还是您有任何建议?

    此外、您还建议使用另一种解决方案"保持 Vref_A 和 Vref_B 打开、并将 EN 直接连接到 PVDDQ_ABC_CPU。 (这始终需要 A1上的上拉电阻。)"、这是否意味着不在 Vref_A 和 Vref_B 上提供电压、而是仅使用 PVDDQ_ABC_CPU 为 EN 引脚供电? 我们是否还需要在 B 侧上拉?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、100k 就足够了。 1.44 V 是否可能来自其他地方?

    如果 B 侧是输出、或者 B 侧是来自开漏输出的输入、则需要在 B 侧上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    很抱歉以前的部分帖子-我在完成编辑之前意外发送了该帖子。

    我注意到 LSF 的输出主要呈线性显示:

    这不是典型的 RC 电荷曲线。 在我看来、恒定电流会缓慢地为输入充电、这可能是通过 LSF 器件泄漏的。  通常、少量的泄漏电流会灌入接收器件、但如果它具有极高的输入阻抗、则理论上电流会像这样漂移。

    LSF 工作原理的简化说明是、通道 MOSFET 在处于高电平状态时关断。 这不完全正确-当输出如图所示被钳位时、MOSFET 大部分处于关闭状态(无上拉电阻器)、但它仍然提供少量电流来将输出保持在指定的电压。 大多数 CMOS 输入都有少量泄漏。 这将设置输出电压。 在这种情况下、看起来少量的泄漏电流会非常缓慢地为接收器件的输入充电(所需的时间为28ms、这在逻辑世界中是很长的时间)。

    为了给出一些数字,上面显示的充电率大约为(1V/28ms=) 35.71V/s

    假设负载为5pF (可能不是很远),则我们所讨论的泄漏电流为(5pF * 35.71V/s =)178.6pA。

    他们可以尝试在 LSF 器件的输出端放置一个大的下拉电阻器,以查看这是否可以解决这个问题--在100k 欧姆和1Mohm 之间应该足够吸收泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、Clemens、

    非常感谢您的支持。 现在、客户通过在输出引脚(A1引脚)上添加100k Ω 下拉电阻器来解决了这个问题。 这是波形。 (CH1:B1、CH2:A1、CH3:EN)

    需要您提供建议的项目很少。

    正确的解决方案是在 A1引脚上添加100千欧的下拉电阻器、移除 C30、并且无需在 Vref_A 上使用下拉电阻器、对吧?

    VEN 等于 Vref_a + Vth、对吗? 在这种情况下、LSF0102的 Vth 是多少?

    3.在下面的波形(CH1:EN、CH2:Vref_B、CH3:Vref_A)中,首先提供 Vref_B (3.3V),您可以发现在 EN 引脚上建立了大约0.66V 的电压。 这是正常的、为什么?  

    它是否可以是阈值电压?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在所示的第一个波形中、1.23V 电源看起来仍在充电:

    (1)上面显示、偏置电压在电压转换前开始增加。 我知道的唯一原因是 VrefA 增加。 我确信、如果他们一起探测电源、他们将看到波形匹配。

    (2)上面显示、当偏置电压达到特定值(即阈值电压)时、LSF 器件开始导通。 如果它们在该点测量偏置电压和输入电压、它们之间的差值将约为阈值电压。 换句话说、V_GS = V_G - V_S

    (3)上图显示输出波形遵循预期的偏置电压。

    在第二个波形中、如果您的 VrefA = 0V、则您的偏置电压将是连接的二极管 nFET 的 VrefA + Vth。 是的、这是预期的。 此处的视频介绍了此电路的工作原理: https://training.ti.com/tlm-lsf-bias?context=1134826-1139264-1134790