This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输入尖峰影响

Guru**** 2759965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966198/txs0108e-input-spike-influence

器件型号:TXS0108E

大家好、

我的客户尝试使用 TXS0108将 I2C 总线3.3V 转换为1.8V。 但不知道 TXS0108输入信号为什么会出现电压尖峰、如下所示。

从波形中我们可以看到、TXS0108将尖峰视为高电压。

我的客户担心尖峰、您能估计 TXS0108的尖峰影响吗? 它会影响 I2C 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边缘加速器、因此预计两条线路都被强制为高电平。

    有趣的是、输入线路随后再次变为低电平。 您是否有较长的布线、电缆或连接器? 是否有不止一个普通上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    该尖峰是由高容性负载导致内部单次触发问题造成的。 因此、建议将负载保持在70pF 以下。 输出看起来仍然正常、因此我假设它不会影响 I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我将 通过电子邮件向您发送信息。