请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966198/txs0108e-input-spike-influence
器件型号:TXS0108E大家好、
我的客户尝试使用 TXS0108将 I2C 总线3.3V 转换为1.8V。 但不知道 TXS0108输入信号为什么会出现电压尖峰、如下所示。
从波形中我们可以看到、TXS0108将尖峰视为高电压。
我的客户担心尖峰、您能估计 TXS0108的尖峰影响吗? 它会影响 I2C 通信吗?