This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:如果器件未通电、则会损坏输出引脚

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966323/sn74alvc244-damage-to-the-output-pin-if-the-device-has-no-power

器件型号:SN74ALVC244

大家好、

我们收到了一位客户关于 两个具有相同电源电压电平(3.3V)但不同电源的 SN74ALVC244的询问。 第一个缓冲器(A)的输出进入另一个缓冲器(B)、并且两个缓冲器之间有一个1k 欧姆的上拉电阻器(连接到缓冲器 B 的 VCC)。 考虑到缓冲器 B 的电源连接了一个1k 欧姆的上拉电阻器、他想确认缓冲器 A 的输出在电源关闭时是否会损坏

根据客户

"我在绝对最大额定值中看到注释2和3、只要电流低于50mA、即使 VCC 为0V、输出电压也可以达到4.6V 而不会损坏。 这是正确的吗?"

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    输出和电源之间有一个二极管、因此超过电源值+~0.7V 将导致二极管正向偏置、电流将从输出流向电源引脚。 这通常称为"反向供电"、因为它会使电源轨通电、从而为电路供电。

    只要流经二极管的电流受到限制、器件就不会受到损坏。 我建议将其保持在50mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo