This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:VT 阈值数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, SN74HCS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966221/sn74lv14a-vt-threshold-data

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS14

大家好、

我的客户想知道 SN74LV14A VT 阈值的变化。

您是否有关于以下3个规格的数据(下表中以黄色突出显示)?

1.VT+正向阈值: (最小值、典型值)

2.VT–正向阈值: (典型值、最大值)

3.ΔVTHysteresis (VT+–VT–):(典型值、最大值)

 

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi、

    不幸的是、我没有提供这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    不、恐怕 SN74LV14A 的数据不可用。

    您知道应用是什么吗? 我通常会为需要更高精度的应用推荐不同的解决方案,即输入阈值,特别是比较器。

    如果他们打算将逻辑用于该解决方案、我将改用更新版的 SN74HCS14。 我有更多数据可用于该器件。