This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4069UB:TI 是否有±1KV HBM 的实际测试数据?

Guru**** 2390865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966156/cd4069ub-do-ti-have-actual-tested-data-for-1kv-hbm

器件型号:CD4069UB

你(们)好

在 CD4069UBNSR 的数据表中,HBM 的 ESD 额定值为±500V。

我的客户想知道 TI 是否在 超过±1kV HBM 时具有 CD4069UBNSR 的实际测试值?

±1kV HBM 是客户采用 CD4069UBNSR 的主要问题。

如果您有任何其他建议、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 的、CD4069UBNSR 的测试电压高达2500V (HBM)、250V (mm)和1500V (CDM)。  最高的传递值为:

    HBM:500V

    MM:50V

    CDM:200V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung、

    该器件仅保证符合500 HBM 标准。