This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:需要 TI 器件以击败 MC74AC257

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC257A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966318/sn74lvc257a-need-ti-device-to-beat-mc74ac257

器件型号:SN74LVC257A

您好专家、

我的客户使用 了 MC74AC257、客户非常关心 tPLH 和 tPHL 之间的差异、例如 、在 MC74AC257数据表中、tPLH 类型为5.0、tPHL 类型为6.0。 对于客户而言、差异越小越好。 我向 客户推广 SN74LVC257A、 测试后可与 MC74AC257实现相似的性能。 那么、您能否推广其他满足客户要求的器件? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何器件在输出端具有完全相同的延迟。 上升沿和下降沿之间始终存在差异。  即使客户发现具有相同值的器件、但在所有 PVT 变化中都不会保持不变。

    有一些时钟解决方案指定了这种类型的变化--但标准逻辑产品系列中没有任何变化。