This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:热特性

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965447/sn74abt541b-thermal-characteristics

器件型号:SN74ABT541B

大家好、

SN74ABT541BDBR 的结至外壳顶部和底部的热阻(C/W)是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于器件底部没有导热焊盘、因此我们不提供此类封装的底部热性能。 将封装塑料底部的任何环氧树脂添加到电路板上不会有助于热传递、因为大部分导热性都将通过引线产生。

    我不建议在芯片底部添加环氧树脂、因为任何热优势都可以忽略不计。

    我将向我们的热建模团队提交申请、以获取该器件的标准热值。 因为假期,我预计结果将需要3至4周的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    88.4.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    46.0

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    44.3.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    11.9.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    43.8.