This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:能否始终将 OE 拉至高电平至 VCC?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965901/txb0104-could-i-always-pull-oe-to-high-to-vcc

器件型号:TXB0104

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TXB0104。 他们想知道是否可以始终将 OE 拉至高电平(VCC)? 他们不希望使用 MCU 来控制 OE。 如果 OE 始终拉至高电平、会产生什么影响?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 必须通过一个下拉电阻器接至 GND。

    如果您不关心加电期间 I/O 引脚的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC。