This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:P2P 至 SN74LVC244A

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AC244, SN74AHC244, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965872/sn74lvc244a-p2p-to-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74AC244SN74AHC244SN74LV244A

您好!

 我们是否有具有高电压使能功能的 SN74LVC244A 的 P2P 版本?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 支持需要使用不同的逻辑系列(SN74LV244A、SN74AHC244、SN74AC244)、这意味着不同的电气特性。