This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:它是否适合我的客户要求?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965642/txb0104-whether-it-is-suitable-product-for-my-customer-requirement

器件型号:TXB0104

尊敬的团队:

我的客户有以下要求:

IC 类型:缓冲器 IC;用于3.3V 和5V 之间的电压电平转换

通道:4通道、其中一个通道为反向

隔离:非隔离

通信:用于 SPI 通信

根据上述要求、我选择 TXB0104进行升级。 您是否认为根据客户要求推广最佳产品? 你有什么建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、

    这将是最好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我的客户想知道他们是否可以始终将 OE 拉至高电平(VCC)? 他们不希望使用 MCU 来控制 OE。 如果 OE 始终拉至高电平、会产生什么影响?

    谢谢!

    迪伦