This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH245A:在没有任何上拉/下拉电阻器的情况下、是否不能打开已使用的端子?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965618/sn74lvch245a-must-no-used-terminals-be-opened-without-any-pulled-up-down-resistor

器件型号:SN74LVCH245A

 大家好、

 我的一位客户将使用 SN74LVCH245A 作为他们的新产品。

 现在、他们有以下问题。

 可以给我答复吗?

 问:如果不使用几个位、 这些位是否必须断开、而不是通过电阻器上拉或下拉?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVCH245A 在所有数据 I/O 引脚上都有总线保持电路、因此对于任何 Ax 或 Bx 引脚、都不需要上拉或下拉电阻器。  这些可保持断开状态。

    OE\和 DIR 应始终以有效的逻辑电平端接、根据系统要求、这可能需要也可能不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Emrys 您好!

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。