This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:SN74LVC2G08QDCURQ1 -泄漏电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965574/sn74lvc2g08-q1-sn74lvc2g08qdcurq1--leakage-current

器件型号:SN74LVC2G08-Q1

您好,  

 我们在项目应用中使用的是 SN74LVC2G08QDCURQ1。  

我尝试在25度时测量器件的输入泄漏电流、该电流大约为8.6uA、而在-40度时为300uA。

输入泄漏电流和温度之间是否存在任何关系?

这种巨大偏差背后的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流可能会通过输入晶体管的栅极隔离和 ESD 保护二极管泄漏。 在实践中,只有后者才重要,泄漏确实随温度的升高而增加。 不同器件的此图显示了典型行为:

    µA 最大值仅为5 μ V。 您是如何测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明,你好,

    感谢您的回答、

    我使用6.5位万用表测量了泄漏电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了什么测试电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用的测试电路。

    在测量一个输入引脚的泄漏电流时、另一个输入保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个输入不得保持开路。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?