This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40174B:闩锁

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, TLC6C598-Q1, TPIC6B273, LMH6321, TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965423/cd40174b-latch-up

器件型号:CD40174B
主题中讨论的其他器件:CD4504BTLC6C598-Q1TPIC6B273LMH6321TLC5916

我想知道该器件是否仍然容易闩锁? 我将向 VDD 电源施加15V 电压。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您处于建议的工作条件内、器件就能正常工作。
    只要您处于绝对最大额定值范围内、器件就不会损坏。

    您怀疑输入信号会导致闩锁的特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,克莱明

    感谢您的回复、我想您会对 TI 的 e2e AP 留下深刻印象

    锁存器的输入信号没有什么特别之处、它们是来自 FPGA 的 LVTTL。 输出信号将为15V。  

    我认为较旧的 CD4000系列器件存在"闩锁"问题、可能是我弄错了。 我只想向自己保证、这不会成为一个问题

    我肯定会留在部件的工作参数内

    因此、它看起来就像外壳闭合

    再次感谢-这就是我为什么要与 TI 一起进行设计、他们知道产品

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 为15V 时、LVTTL 信号将过低。 您需要添加像 CD4504B 这样的电平转换器。

    (是否可以使用开漏输出? TPIC6B273很有用、它不需要5V 输入。 TLC6C598-Q1是一个移位寄存器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的克莱门斯,我错过了

    因此漏极开路可以正常工作、我只是试图避免反转、但这并不是一个大问题-我喜欢您建议的器件!

    有关我的应用的更多信息、 TPIC6B273 将驱动您的 TI lmh6321单位线路驱动器缓冲器。 我正在驱动灯(15V/40mA)、我需要将40mA 的电流限制在大约45至50mA。 lmh6321driver 的输入不需要电流、因此我不需要 TPIC6B273的电流能力、仅供参考、而是需要它输出15V 电压

    如果有更好的解决方案和更少的部件 ID、那么您应该对此感兴趣。尽量远离精密部件

    谢谢 Clemens

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅针对其电流限制使用 LMH6321听起来像是过热。

    如果您可以以恒定电流驱动灯、则可以使用 TLC5916。