This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:使用3.3V 信号进行 OE 引脚高/低控制

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964882/sn74avc8t245-using-3-3v-signal-for-oe-pin-high-low-control

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、团队、

我想了解有关 SN74AVC8T245电压转换的一些建议。

在客户的电路中,在 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 3.3V 时使用 SN74AVC8T245。

它们愿意使用3.3V 信号(VCCB 侧的电源)来实现 OE 引脚的高/低控制。 这是可以的吗?

根据数据表中的 VIH、VIL 和绝对最大额定值、在 MAX 端进行调节似乎没有问题。
我想请你提出意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件中的 VI 规格允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我还建议改用 SN74AXC8T245、这是对 AVC 器件的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-San、Dylan San、

    感谢大家的快速响应。 客户对答案和推荐的 AXC 器件都很满意。

    问题现已结束。 感谢大家的帮助。

    此致、
    梁太郎福井