This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC32:结至外壳热阻

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC32, SN54HC02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962773/sn54ac32-junction-to-case-thermal-resistance

器件型号:SN54AC32
主题中讨论的其他器件: SN54HC02

我正在寻找 SN54AC32的结至外壳热阻、特别是 SNJ54AC32W。 谢谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzanne、

    我已将此请求提交给我的热建模团队。 通常需要2周时间才能恢复、但由于今年年底、可能需要更长的时间。

    您是否希望在运行期间通过该或门消耗大量功率? 我不经常看到它们用于电力输送或高速应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 该器件的功耗很小- 0.15W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一定会为你找到这个模型,但是为了节省你的时间,我可以给你一个关于我们应该得到的价值的想法--也许你可以得到一个估计值,现在就处理这个。

    我从类似的栅极(SN54HC02、W 封装)提取了值:

    RθJC Ω(顶部) = 89.6°C/W

    RθJB = 164.1 °C/W

    RθJC (bot)= 15.5 °C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢-这将有助于构建一个初步的近似热模型和分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzanne、

    官方价值观如预期的那样、与我给您的价值观相当接近:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值): 169.5.
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值): 85.5
    Result - Theta JB (标准数据表值): 159.7.
    结果- psi JT (标准数据表值): 63.0
    结果- psi JB (标准数据表值): 144.1
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值): 17.1.