This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:缓冲器 SN74LVC1G07输入端的 RC 慢信号

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965343/sn74lvc1g07-rc-slow-signal-at-input-of-buffer-sn74lvc1g07

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74HCS09

您好!

我正在设计该电路、该电路在和的输出为低电平时生成脉冲(我添加一个皮图)。 我想知道在缓冲器输入端放置 RC 慢速斜坡是否有问题,因为在数据表中有一个数据“输入转换上升或下降速率最大为5ns/V @ 5V”。

提前感谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    LVC1G07具有标准 CMOS 输入、因此慢速输入会像任何器件一样导致击穿电流和振荡。 这会降低可靠性并可能导致错误输出问题。

    一种选择是 SN74HCS09,它具有施密特触发输入和开漏输出,因此它可以支持慢速输入,您可以使用其中一个来替换所示的两个器件--只需将两个输入短接在一起,即可从与门获得一个“缓冲器”。  如果您不需要其他两个通道、则只需将输入接地。